This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4001:EMC 问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A4101, TPS7A4001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622354/tps7a4001-emc-problems

器件型号:TPS7A4001
主题中讨论的其他器件:TPS7A4101

您好!

我们在 TPS7A4001DGN 上遇到 EMC 问题。

当手机靠近组件放置时(关闭意味着小于10英寸)、就会发生此问题。

然后、输出开始关闭和打开、持续的不可预测时间从几毫秒到几百毫秒不等。

这当然会导致连接到稳压电源的器件出现问题。

 在我们的测试期间、我们尝试在同一电路中将 TPS7A4001替换为其他线性稳压器。 我们已经看到、使用 TPS7A4101时、我们看不到问题。

TPS7A4101应为 TPS7A4001的50V 版本。

我们是否有任何已知原因可以看到这种差异?

谢谢

此致、

Paolo Malagoli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paolo、

    您是否可以提供 Vin、Vout 和 Iout 的范围截图? 如果您可以提供有关 LDO (Cin、Cout、反馈电阻器等)的原理图、也会有所帮助。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我们的输入电压范围为7V 至32V、具体取决于应用。 我们能够承受高达80V 的过压。

    应用原理图如下所示:

    我不得不说、我在使用的 p/n 中犯了一个错误、没有任何问题:它是 TPS79850、因此是一个不同的 LDO、而不是 TPS7A4101。

    因此,我认为主要的不同是受影响的零件是可调的,而不受影响的零件是固定的输出。

    我的问题现在必须在中进行更改:您是否知道任何可能由组件的内部 FB 电路引起的 EMC 问题?

    谢谢

    此致

    Paolo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paolo、

    实际上、有两个因素可能使 TPS7A40比 TPS798更容易受到 EMC 影响。 您已经确定了一个、因为 TPS7A40的 FB 节点位于器件外部、因此其暴露程度更高;但是、两个器件上都没有 FB 节点的专用屏蔽。 TPS798受 EMC 测试影响较小的更可能原因是 TPS798具有更高的接地电流。 您可以尝试使用 TPS79801来测试这一点、TPS79801也是一款可调器件。

    非常尊重、
    Ryan