This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF6241:ESR 要求

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: DDC112, OPA350, REF3140, REF6241

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622974/ref6241-esr-requirements

器件型号:REF6241
主题中讨论的其他器件:REF3040OPA350DDC112REF3140

你好

DDC112器 件数据表建议使用一个电压基准、此基准由1个 REF3040和1个 OPA350组成、用于这些器件中每个 Δ-Σ ADC 的电压基准输入引脚。 这些器件还使用电压基准来复位充电集成电容器。 基准必须相当稳定、并且必须通过 OPA350对基准引脚上的旁路电容器充电速度相当快。

我在光学传感器论坛上询问我是否可以使用一个 REF3040基准驱动4个 DDC112器件。   不鼓励我这么做、主要是因为 DDC112是较旧的器件、未使用较新的 REF6x41电压基准进行测试/表征。

我计划对我的第一个原型进行实验。 我将遵循 Praveen 的建议、为4个 DDC112器件分别提供其自己的 REF3140 + OPA350和低 ESR 旁路电容器。

但我还想添加1个 REF6241 (带集成缓冲器)、以便同时驱动所有4个 DDC112器件的基准。 来测试它们。 我将使用跳线仅启用 4x REF3140基准或1x REF6241电路。

该电路可在该 pdf 中找到。  www.dropbox.com/.../REF3140.PDF

我的问题是 REF6241要求在其数据表第23页中可以看到 ESR 介于(~20毫欧和100毫欧)@电容介于10uF 至45uF 之间。

我应该选择什么值来选择 PCB 轨电阻和电容器的 ESR、以便使所有电容和 ESR 都处于指定的范围内?

我可能可以将第一条 PCB 轨道设计为具有20毫欧的 ESR、而其余轨道仅具有1毫欧的 ESR、并选择电容器也具有5毫欧的 ESR。 然后、基准将大致看到第一个轨道的阻抗以及组合电容值~ 40uF。

如果我可以为 REF6241获取一个未加密的 SPICE 模型、并且可能像 AD8881 SPICE 模型、我也可以对电路进行仿真。

欢迎提出任何建议。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christo、

    我认为我无法为您提供 PCB 轨道电阻、这更多是 SPICE 优化器问题、而不是器件/应用问题。

    在您的应用中、我可以提供一些建议或至少提出一些问题。 使用 REF3140 + OPA350的想法是正确的、但 OPA350可提供更好的性能、并且能够在不喜欢 REF3140调节的情况下驱动4个器件。 当 REF3140+OPA350可以为全部4个器件供电时、我认为不值得为每个基准使用1个 OPA/REF3140。 最大电流消耗为275uA、4个器件的电流消耗仅达到1mA。 这很容易驱动。 我可以理解有人担心 REF3140会这么做、但 OPA350应该特别使用 OPA350之后的滤波器来处理它。

    您能否将 E2E 链接到另一个 E2E 主题?

    REF6241连接异常。 为什么 REF6241不是采用这种菊花链配置而是并行连接到所有4个器件? 我想、如果您将输出并联、则会显著简化您的问题。

    -mz