This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381A-Q1:AMUX 模式下的 TPS65381A-Q1 DIAG_OUT 电阻

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622826/tps65381a-q1-tps65381a-q1-diag_out-resistance-in-amux-mode

器件型号:TPS65381A-Q1

您好!

我的客户正在使用 TPA65381A-Q1。
此帖子只是为了转发您的信息。

AMUX 模式下的 DIAG_OUT 电阻最大为15k Ω。
很难用于该引脚的大电阻和小于200nA 的输入或输出电流。
下一代产品的输出阻抗应该更小。

此致、
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shimizu-san、您好、

    感谢您的反馈。 我已将您的消息转发给 TPS65381A 专家。

    此致、
    Juha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shimizu-san、您好、

    感谢您提供有关下一代注意事项的反馈、这不是我们第一次收到此反馈。  作为 持续改进过程的一部分、 TI 改变了下一代功能安全器件 AMUX、以解决第一代 SEooC 器件中的限制。   

    此致、

    Scott