This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28z610:使用 I2C 对化学 ID 进行编程

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ28Z610, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655971/bq28z610-programming-chem-id-using-i2c

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIOEV2400

您好!  

如何将化学 ID 编程到该电量监测计中? 我尝试遵循"设置设计参数"、并有点困惑。 闪存上的器件化学寄存器是一个5字符长寄存器、默认为 Lion、但从 bqstudio 提供的数字形式来看、它是一个 chem id 吗?  

我使用的电池是两节串联的 NCR18650B、其中电池 ID 是(2012/2017)。 有一个可使用 ManufacturterAccess()命令访问的 Chem ID 寄存器,但这是只读的。  

有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reuben:

    需要使用 bqStudio 设置 ChemID。 请在此处修改您的设置。 配置监测计后、将设置另存为 DFFS 并通过 I2C 刷写您的器件。

    下面是使用 FlashStream 文件格式通过 I2C 对监测计进行编程的示例应用报告。

    www.ti.com/.../slua801.pdf

    此致、
    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢您的快速响应。

    另一个简单的问题是、是否可以在不使用 bq28z610 EVM 的情况下创建 dffs?  

    谢谢、

    Reuben  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Reuben:

    是的、请使用 bqStudio 以及连接到电路板通信线路的 EV2300或 EV2400。 可以使用 bqStudio 创建该文件。

    此致、
    Bryan Kahler