This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS84259:TPS84259

Guru**** 2610805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS84259, LM25117-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622319/tps84259-tps84259

器件型号:TPS84259
主题中讨论的其他器件: LM25117-Q1

大家好,  

我的问题是使用 TPS84259,它使用负输出集成解决方案以及 LM25117-Q1作为第一个 SMPS IC。  

主电源的电源输入为12V 至48V Vbatt、适用于两个 IC 可调节。  

TPS84259输出电压是否可以由 MC 调节、因为 TPS84259 没有 FB 引脚。 我想将电压从-1V 调整到 pos (0.8V-5V)…… 在该 IC 中是否可以从-1V 变为正电压或0V。 ??  

我的第一个 IC 提供0.8V 至40V 的输出电压,输出电流高达20A,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS84259可使用数字控制器和 Vadj 引脚进行数字调节。

    我对您的输出电压范围感到困惑。 TPS84259电压调节范围为-3至-17V。

    请通过 jarrigo@ti.com 直接与我联系 、了解更多详细讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。
    我希望在我的应用中使用此 IC。 问题是,是否可以在微控制器(数字)的帮助下调整输出电压? TPS84259设计。
    因为我的应用中的另一个 IC 有一个 FB 引脚 LM25117-Q1、我可以通过该引脚更改输出电压。
    借助电阻器、引脚 Vadj 可帮助更改输出电压。
    此致  
    Bhargav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已离线应答