This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65012:请帮助我为我们的产品选择合适的 PMIC

Guru**** 2556150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65012, TPS65721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622432/tps65012-please-help-me-select-the-right-pmic-for-our-product

器件型号:TPS65012
主题中讨论的其他器件: TPS65721

您好!  

我正在尝试寻找一款易于使用、成本低且组件数量最少的 PMIC。

要求:

  • 锂离子聚合物电池充电电路(4.2V、最大充电电流125mA)。
  • 开关稳压器(降压/升压)(4.2V 至3.3V) 95%或更高。
  • (奖励)电量监测计或其他人监测电池寿命(UC ADC 可承受3.3V 电压)。

我目前正在查看 TPS65012、但它对于我们的应用来说太过分了。

提前感谢您的任何建议!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、感谢您在 e2e 论坛中的 TPS65012上发表您的问题。
    您的主题帖已分配给 TI 内部的专家、专家将尽快回复您的问题并尝试解决您的问题。

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    TPS65721可能非常适合、它是一款具有可调节充电电流和多功能稳压器的简单 PMIC、但它没有升压稳压器或电量监测计。

    此致、
    Rick S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rick、

    这非常接近我需要的东西。

    解决方案尺寸更小?  

    建议的布局显示了13个外部电阻器和电容器。 在我看来、并不是真正的"小解决方案尺寸"。

    我的当前设计使用 MCP73831T-2ACI/OT (充电器)和 TPS63001DRCR (降压/升压)、仅有8个外部组件。 因此、我想用一个更简单、更紧凑的解决方案来代替这些项目。

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    请使用 TPS65721帮助构建最少的组件。

    这就是我将用于以下目的的内容:

    • 适用于240mAh 电池的锂聚合物电池充电器
    • 3.3V IC 的3.7V 至3.3V 稳压(当输入低于3.3V 时会发生什么情况?)
    • 使用 LDO (@3.3V)为 LED 股供电。 (可以打开和关闭此功能吗?)
    • GPIO 0:用于分压器的电流阱、用于将4.2V 锂聚合物电池电压转换为可测量的3.3V 电压
    • GPIO 1:分压器用于创建1V 外部模拟基准的灌电流。

    如果我在周末比您远一些、我会将我的电路图发布给您、供您查看。  

    如果 IC 正常工作、我们将在产品中使用它! ;)

    感谢您的帮助!!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我们仍然建议使用这些外部组件以确保正常运行、但我希望让一位更熟悉 TPS65721的工程师来处理这种情况。

    降压稳压器应在低至100%的占空比下运行、并在 VIN 低于 UVLO 时关闭。 可通过 HOLD_LDO1启用和禁用 LDO。


    此致、
    Rick S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、  

    我认为、我决定只使用低压降稳压器(LDO)更好地满足我的需求。  

    (1) 3.7V - 3.3V 压降(89%)可接受 LDO 的效率。

    (2) TPS65721所需的尺寸 对我来说太大了。 LDO 只需要两个旁路电容器。

    (3)我担心开关稳压器产生的 EMI 会减慢我们达到 FCC 标准的速度。  

    我将在线性稳压器论坛上开始另一次对话。  

    感谢您的帮助!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

     Ricks 陈述正确。 除非您能够使用固定电压、否则无法减少组件数量。 在下图中、您有几个选项。 如果您选择固定电压、则可以移除该电源轨上反馈电路的两个电阻器和一个滤波电容器。

    使用充电器查找降压/升压几乎是不可能的。 有多个降压/升压充电器、但它们通常内部没有稳压器。