This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 锂聚合物电池的有源电池平衡

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQ76930, BQ76200, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659670/active-cell-balance-for-lipo-battery

主题中讨论的其他器件:BQ78350-R1BQ76930BQ76200BQ34Z100-G1

我想设计 BMS、以控制和监控7S 锂聚合物电池(24Ah、大约28V (每个销售~4V)、放电电流- 50A)。  

此 BMS 必须具有主动平衡电路。

并且需要在独立模式下工作、而无需连接微控制器。

我想知道、哪种 TI 芯片(或芯片)适合此任务。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anton:

    对于无需连接到微控制器即可在独立模式下工作的器件、请查看:

    如果 CEDV 是首选的监测方法、请查看
    1) 1)具有低侧 FET 的 bq78350-R1和 bq76930
    2) 2) bq78350-R1和 bq76930以及 bq76200、具有高侧 N 沟道 FET

    如果 Impedance Track (IT)是您首选的监测方法、请查看
    1) 1) bq34z100-G1、bq78350-R1和 bq76930、具有低侧 FET
    2) 2) bq34z100-G1和 bq78350-R1以及 bq76930和 bq76200、具有高侧 N 沟道 FET

    如果您可以提供有关您的应用的更多信息、我们可以讨论这些器件和我们目录中的其他器件如何最适合您的应用。

    此致、
    Bryan Kahler