This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54541:在运行时动态更改 FB 电阻器

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25741A, LM5175, TPS54541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622997/tps54541-changing-fb-resistors-on-the-fly---while-operating

器件型号:TPS54541
主题中讨论的其他器件:TPS25741ALM5175

我正在使用 TPS25741A (USB 电力输送主机端口控制器)设计 USB3电力输送电路。

在内部有一个应用示例、介绍了如何通过动态更改 FB 电阻器来更改稳压器的 Vout。 示例使用的是 LM5175。

我想使用 TPS54541并通过更改并联电阻器来更改 FB 电阻器。

可以用吗?

我会冒自己的风险吗?

BR

Itay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、您可以执行该操作。  电路影响将取决于您希望改变电压的大小。  您需要哪两个电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的回复。

    我想在 5V、12V 和20V 之间切换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    困难在于 TPS54541是一款电流模式控制器件。 对于电流模式控制、FB 电阻分压器的下电阻器是交流传递函数的一部分。 因此、您将无法针对如此宽的输出电压范围优化补偿。 这将是一种折衷方案、适用于所有电压。 此外、您可能还需要考虑软开关、以便在电压发生变化时控制可能的过冲和下冲。

    通常、我们看到这种电压裕量调节应用、其中输出电压仅变化了几个百分点。

    我稍后可能会有一些补充意见。