This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM431:输出电压针对10V 的设定点振荡20mV。

Guru**** 2561630 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, LM431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658443/lm431-output-voltage-oscillates-by-20mv-against-set-point-of-10v

器件型号:LM431
主题中讨论的其他器件:TL431

输出电压针对10V 的设定点振荡20mV。

方案附在此处...

我们使用的是 BD240C 晶体管、其中使用 BD238完成仿真。

输出应稳定在@ 10V、此时我们会遇到20mV 的摆幅[0.2%变化、这是不可接受的]

请建议对方案进行任何修改以获得稳定的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudharsan、

    在这种类型的应用中、我认为该器件可能具有 非常低的相位裕度。 我会增大 C1或移除 C1、看看它如何影响电路。

    -Marcoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尝试移除了电容器并注意到输出的稳定性、输出在90分钟的时间范围内下降了29mV。

    让我们检查增大 C 值的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudharsan、

    您能告诉我仿真进入器件阴极的电压和电流吗?

    -Marcoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电压@阴极为9.47V、通过它的电流为6.89mA。 最大值。

    根据技术应用报告文档参考:SLVA482A、"推荐电容值小于左边界线的1/10或大于右边界线的10倍。"

    根据我们的负载条件 Vka = 9.47V 且 Ik = 6.89mA、右侧边界线下降至0.6uF、因此我们尝试使用10uF 作为最终 C 值、但我们观察到稳压电压下降高达30mV。

    我们尝试了100 μ F、输出似乎稳定。

    这是我们的看法。 让我们知道设计中是否有灰色区域?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudharsan、

    我在设计中看到的灰色区域是包含晶体管。 晶体管的稳定性更敏感。 I 稳定性图是在 CLoad 直接连接到 VK 的情况下进行测试的、是无晶体管设计的良好基线。 对于晶体管、必须采取额外的预防措施、因为稳定性会降低。

    -Marcoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sudharsan、

    正如 Marcoo Z 已经提到的、稳定性曲线图仅对没有晶体管的基本电路有效! 通过在431的阴极线中引入 R5、您可以得到完全不同的电路。

    遗憾的是、TL431的 TINA 模型对稳定性问题的仿真不是很好。 我在仿真用于稳定性曲线的基本电路时看不到任何稳定性。 但这并不是很不寻常、因为这些模型非常有限。

    因此、确定电路是否稳定的唯一方法是通过实验对其进行测试。 使用15V 输入电压和所需的负载电流对您的电路进行偏置、并引入细微的突变、首先是输入电压、然后是负载电流。 使用示波器观察输出端是否存在任何振铃或不稳定。 下一步是在不同的环境温度下测试电路。 最后检查几个完全相同的电路、每个电路都具有全新的 LM431和 BD238、最好是来自不同批次或制造商。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai & Marcoo、

    感谢您的支持。 我们将尝试建议的测试条件。