This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850-Q1:TPS3850-Q1:关于 WDT 未使用时的引脚设置

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622861/tps3850-q1-tps3850-q1-about-pin-setting-when-wdt-is-unused

器件型号:TPS3850-Q1

我想在打开 WDT 时确认引脚设置。

当 WDT 未使用时、按如下方式设置每个引脚。

SENSE:连接至3.3V
Set1:连接到 GND
SET0:连接至3.3V
CRST:通过电容器连接到 GND (0.1uF)
CWD:打开
VDD:连接至3.3V
Reset (重置):连接到微型计算机的重置
WDO:打开
WDI:连接到 GND
GND:连接至 GND

注:客户监控3.3V 电源。

此设置是否正确?

Harukawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harukawa

    上面的引脚稳定将用于禁用 WDT。

    Michael