This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22969:GSM 模块电源开关

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622900/tps22969-gsm-module-power-switching

器件型号:TPS22969

您好!

我们希望控制 GSM 模块的功耗、以降低其在断电模式(约30µA μ A)下的功耗

我们查看 了 TPS22969、但我们对输出电容有疑问。 为了减少 GSM 突发期间的压降、我们必须在 VGSM 线路上放置电容器、如下所示:

输出电容是否会太大而无法使 TPS22969正常工作? 以下是我们如何将其集成到我们的原理图中、其中包括:

  • 3.2V <输入电压< 4.2V、标称值为3.7V
  • GSM_CTRL = 0V 或3V

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Giuliano、您好!  

    输出端的大容量电容总量约为100uF。 TPS22969的上升时间为毫秒级、对于这一电容值、浪涌电流对于器件来说不会是问题。

    例如、如果负载开关的上升时间仅为1ms、则来自电容器的预期浪涌电流为:

    I = C * dV/dt

    I = 100uF * 3.7V/1000US

    I = 370mA

    TPS22969负载开关在导通期间不会出现此电流量问题。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius