This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360:TPS54360

Guru**** 2559690 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54360

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659295/tps54360-tps54360

器件型号:TPS54360

你好!

我使用 TPS54360设计了+5V 电源。  

我遇到的问题是用于调节输出电压 R1和 R2的电阻器(如下图所示)存在问题。 我使用电位器来调节输出电压。 此时 R1为51k、R2为8.7K。
当我打开电源并将其连接到负载时、我会听到电位计发出的噪声。

如果我改变阻抗、那么在某个时候我不会听到任何噪声、但当我连接负载时、它再次开始产生噪声。 它是否与额定功率有关? 通常情况下、该反馈路径不应消耗过多电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raja、

    这是一个有趣的问题! 你是对的、你应该看到大约100uA 的电位计、这不是很多。

    1.噪音是什么样的? 是单音吗? 几个音调? 还是像噪声?
    2.您是否在开关节点上看到任何次谐波振荡?
    3.您是否看到 L1、C2、C4、L5之间的谐振?

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好!

    我对输出端的电容器有问题。 我使用的是陶瓷电容器、似乎它们不是正确的类型。
    但现在我还有另一个问题、即当输出端没有负载时、输出为+5V、但一旦我连接负载、它会下降到2.5V、我就连接了外部 RC 滤波器、如原理图所示。
    我无法跟踪此问题的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raja、

    好的、让我们让电路运行、然后查看电位计噪声问题是否仍然存在。

    请填写您的规格、我们将从此处开始:

    VIN =___
    Vout = 5V
    Iout =__

    L2和 L5的用途是什么? (它们可以帮助滤波、但如果不仔细的话、它们也可以断开电路)
    您使用哪些工具来选择原理图中的组件?

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VIN = 18V
    Vout = 5V
    Iout = 100mA

    L5放置在板上。
    L2用于滤波。
    我使用了 WireBench 进行仿真。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raja、

    您的设计是否绝对需要 L5和 L2? 尝试用0欧姆电阻器替换它们、看看这是否有助于操作。

    陶瓷电容器的类型错误是什么意思? 通常、我们喜欢输出电容器上的一些 ESR 来抑制与电感器的任何振铃/谐振、这就是 WEBENCH 建议在输出上使用电解电容器的原因。 如果您在 L5的任一侧看到振铃/谐振、这也可能会导致问题。

    100mA 是您的最大 IOUT 吗? 您的电感器(以及 IC)的大小可达几安培。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我知道 IC 的大小为3.5A、但此设计的负载要求约为100mA。 此外、我删除了 L2和 L5并替换为0欧姆、但问题仍然相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raja、

    好的、我们将缩小问题的范围。

    您能否在空载、满载和转换条件下共享 VIN、SW、FB 和 COMP 的示波器截图?

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我应该在一个信号上设置触发器并共享示波器脉冲还是?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raja、

    针对空载和满载的上升 SW 触发(放大后可看到~5个 SW 周期)。

    转换时 VOUT 下降时触发(并缩小、以便我们可以看到整个转换)。

    我一直在运行仿真、看起来没问题。 在拍摄这些照片时、我会不断对此进行研究。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    满载 SW 触发器。



    空载开关触发器

    满负载时的 Vout 转换。 绿色是 Vout。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未连接负载、Vout 为绿色。

     

     


    输出电压满负载时、绿色为输出。




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raja、

    感谢波形。 每条布线是什么?
    绿色表示 VOUT
    粉红色是 VIN?
    黄色是 SW?
    蓝色是 COMP?

    您能否检查以确保 FB 按预期遵循 VOUT?

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好!

    我现在即将离开办公室。 我将在明天进行测量、并将返回给您。 同时、如果您让我了解我应该执行的确切测试计划、我将不胜感激。 是的、信号是这样的、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否找到了解决此问题的方法?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raja、

    我正在与同事讨论他的意见。 他应该很快回来。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raja,

    您可以分享设计的布局吗?

    以下是布局中需要遵循的关键点。

    如果电路板布局不好,我建议您从 TI.com 订购一个已配置为5V 输出的评估模块。  

    ----阿姆布雷什