This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5141-Q1:是否建议为 LM5141的输出电容器使用超级电容器?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622821/lm5141-q1-is-it-recommended-to-use-super-capacitor-for-the-output-capacitor-of-the-lm5141

器件型号:LM5141-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5141

尊敬的支持团队

是否建议  为 LM5141的输出电容器使用超级电容器(60mF)?
我认为存在浪涌电流问题。
此致
永川体野郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我会将您的问题转交给负责此产品的应用工程师。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    永川 San、您好!

    您必须注意浪涌电流。 您是否有可以分享的原理图? 谢谢你。