This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCP021515:为什么输出电压是输入电压的两倍

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: DCP021515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622488/dcp021515-why-the-output-voltage-is-two-times-of-the-input-voltage

器件型号:DCP021515

大家好、我在设计中使用的是 DCP0215U、原理图如下所示、

当输入仅为13V 时、为什么输出电压约为23V?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    包括 DCP021515在内的 DCP02系列不能与 ACPL-P343-000E 4.0A 输出电流 IGBT 集成栅极驱动器配合使用...

    DCP02系列不能与直流连续模式下的 IGBT 栅极驱动器电路一起使用、也不能与电压超过 SELV 限制时控制的频率一起使用。

     

    隔离电压应用。 对于未获得特定安全机构批准(操作隔离)的器件、可在正常运行的器件上施加的持续电压小于42.4VRMS 或60VDC。 确保输入和输出电压均保持正常的 SELV 限制。

    隔离测试电压代表了瞬态电压抗扰度的度量。

    警告当超过 SELV 时、不要将此器件用作安全隔离系统的元件。

    请参阅 DCP02规范中的 DCP02隔离声明第8.3段附加的说明隔离。

     

    外部持续电压差限值被定义为在 VIN (-)和 Vout (-)接地之间测得的电压。 该转换器设计为接地故障隔离器件。 它不能在 大于60VDC 的条件下使用连续电压隔离栅运行。 隔离 1秒1kv 生产测试仅验证初级和次级变压器导线之间的磁涂层分离。

    以 公共接地为基准的最大电势差(Vin(+)与 Vout 接地)限制为 Vin (-)与输出(接地)之间的连续60V DC 或42V 峰值交流瞬态。 。 一次侧和二次侧变压器导线将相互接触、并由磁性导线覆层隔开。 变压器导线为单涂层材料 、而不是双涂层。 UL 列表 E199929中的电压限值为 SELV 或60VDC 连续电压或42V 瞬态峰值电压。

    DCP021515是一款非稳压电源转换器。 在75%负载条件下、Vout 总线上的100mA 电流、15Vin 输出电压范围为14.25V 至15.75V。   在输入电压为15V (+/-1%)时、2W 负载的10%到100%负载的负载调节变化为6%到100%

    e2e.ti.com/.../Pages-from-dcp02spec.-Isolation--statement.-pdf.pdf