This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24090:我有 CC2530,我想用3.7V 电池锂离子电池为它供电,而这种锂离子电池可以用 BQ24090充电。 它会将电池充电至4.2V,从而损坏 CC2530。 我该怎么做?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24090, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622457/bq24090-i-have-cc2530-that-i-want-power-it-with-3-7v-battery-li-ion-that-can-be-charge-with-bq24090-it-charge-the-battery-to-4-2v-that-damage-cc2530-what-can-i-do

器件型号:BQ24090
主题中讨论的其他器件: CC2530

我有 CC2530,我想用3.7V 电池锂离子电池为它供电,它可以用 BQ24090充电。 它会将电池充电至4.2V,从而损坏 CC2530。 我该怎么做?

这是我的电池图片

这是 CC2530的运行条件

如果我使用 BQ24090、它会将电池电压升高到4.2伏、从而损坏 CC2530

我应该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电池(UltraFire HH 16340)是锂离子电池、其典型充电电压为4.2V。 BQ24090是一款适合与此电池搭配使用的良好充电器。
    系统需要在电池和 CC2530之间配置某种类型的稳压器。 这可以是一个简单的3.3V LDO、具体取决于系统要求。