This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28722:可靠性

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28722

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622972/ucc28722-reliability

器件型号:UCC28722

您好!

我们如何保证器件在任何条件下始终在正确的时间在谷底开关?

 我查看了我们使用该器件进行的几项设计、尝试找到具体的负载跳转条件、但我运气不好。 可以帮我解决这个问题吗?

谢谢!

Tadeo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerado、

    UCC28722控制器通过峰值电流调制(AM)和频率调制(FM)控制转换器的占空比。  该转换器始终在 DCM 范围内运行。  这种控制方法称为控制律。

    为了实现谷底开关、UCC28722控制器将确定要导通 BJT 的谷底、以保持适当的占空比。 这基于图15数据表中表示的转换器控制律。 根据所需的占空比、转换器可能会在第一个谷值、第二个谷值、第三个谷值等…期间打开

    UCC28722监控流经辅助变压器与次级变压器匝数比的变压器电流,并查找零电流/零电压转换。 如果控制器已确定应该打开开关、它将事先在辅助绕组上寻找零电压转换、并将开关的接通延迟大约500ns。 这将确保 BJT 集电极向谷值振铃时 BJT 打开。  

    此致、

    Mike