This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14203:跳线输出电压

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ14203, TLV62130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659108/lmz14203-jumpy-output-voltage

器件型号:LMZ14203
主题中讨论的其他器件: TLV62130

e2e.ti.com/.../Questions-for-TI-on-LMZ14203TZ.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    看看您的布局、我有一些建议。 如果可能、您可以执行以下操作:

    1. 在输出端切断线迹、并放置一个感应电阻器来测量输出电流
    2. 翻转 C66电容器、使接地端直接连接到 LMZ14203的 DGND 焊盘、如 C67
    3. 您能否确认您的负载是600mA 的恒流负载?  
    4. 您能否再次确认添加的电阻器为1k 欧姆?  

    根据您所附的波形、LMZ14203看起来稍微处于 DCM 模式。 使用 LMZ14203数据表中的公式11、与您的应用的 DCM/CCM 边界边界边界相边界的电流约为568mA。 在 DCM 模式下、由于开关频率降低、开关损耗降至最低、因此您会期望更高的输出电压纹波。 然而、添加一个1k 电阻只会导致负载额外增加1mA、而这不会对您的读数产生很大影响。  

    此致、

    Jimmy  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jimmy、
    感谢您的快速响应。 现在我们开始:
    1.我切断+5V 输出上的布线、使用0.25欧姆的分流器(使用良好的欧姆表测量的电阻)发现负载在425mA 时相当稳定。 它在415mA 至430mA 之间波动。
    2.我翻转了 C66、所以没有任何改善。 我将电容器留在重新定位位置、以便进行其余测试。
    3、负载电流为425mA、如上面#1中所述。
    4.我使用两个不同的欧姆表确认了电阻为1K 欧姆。 仅为5mA!
    更多新信息:添加了多条测试线来测量下游稳压器上的各种电压后、这些稳压器均由一个 PCB 上的 LMZ14203供电)、该 PCB 位于单独的 PC 板上(1.0V、1.1V、1.8V、2.5V、两个3.3V (全部为 TLV62130) 在被测器件一天中的大部分时间加电后、我们看到5V 输出在完全没有额外负载的情况下保持稳定! 不需要1K! 然后、我将测试装置关闭约1小时、发现不稳定再次恢复。 然后发现添加1K 电阻器可再次稳定5V 电压。 澄清:5V LMZ14203位于一个 PCB 上、所有其他稳压器位于其他两个 PCB 上。 无论将跳电压放在5V 电路板上还是放在另一电路板上、1K 电阻器都会固定跳电压。 为清楚起见、第一块板上的5V 电源为另一个板上的所有子稳压器供电。 5V 通过一条2英寸带状电缆传送到另一个电路板、其中4个引脚用于+5V、4个引脚用于5V RTN (GND)。 请提供任何帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您能否在添加1k 电阻之前和之后为我提供开关频率波形? 理论上、添加电阻器不应使输出电流超过5mA、这仍然低于计算得出的边界 DCM/CCM 电流。  

    此外、您能否添加另一个具有相同值的输出电容器以查看这是否有助于调节输出电压? 同时、我们将获得一个 EVM、并使用您的 BOM 填充该 EVM 以检查输出电压。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    首先、我想说的是、在 DCM 模式下、输出电压上会出现一个凸点是正常的。 这是因为在 DCM 模式下、系统会在频率开始下降时尝试最大程度地降低转换效率、从而导致高输出电压纹波。  

    其次、查看第一个没有1kOhm 的波形、负载看起来可能会发生脉冲、因为在 DCM 期间、每秒有两个轻负载值。 负载每4秒增加一次、系统退出 DCM 并进入 CCM、输出电压提高。 当电压从5.23Vdc 降至5.08Vdc 时、可以看到这一点。  

    我想了解这一理论是否正确、因此我采用了 LMZ14203TZ EVM 并对其进行了修改、使其与您的 BOM 完全匹配。 我有一个电子负载在1Hz、50%占空比时将负载电流从50mA 跃升至150mA。 然后、我有一个与电子负载并联的外部5欧姆电阻器、我每4秒手动插入和取出该电阻器、以模拟突然的1A 负载、从而确保器件退出 DCM 模式。 我可以使用轻负载脉冲和重负载方法复制文档中的波形。  

    下面是我的波形:

    我仍然不清楚1k Ω 电阻器如何解决该问题、因为正如我之前所说的那样、在425mA 上添加5mA 电流不会使器件退出 DCM 模式。

    此致、

    Jimmy