This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A:UCD3138ARMHR ADC 采样错误

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622917/ucd3138a-ucd3138armhr-adc-sampling-error

器件型号:UCD3138A

尊敬的 TI:

我们发现 UCD3138ARMHR 未能精确地进行 ADC 采样。当 ADC 电压低于1V 时、故障 IC 无法正确读取 ADC 输入电压。

测试预测 :直流源值直接连接到 ADC,我们在寄存器中读取 ADC 值。

 下面的表格是 ADC 测试数据 结果:电压输入和读数  不相同。

您能解释一下  、芯片是否损坏了?

祝你一切顺利

Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    表格:
    ADC 输入电压(V) ADC 读取值(V)
    0.06. 0.0048.
    0.1. 0.046
    0.2. 0.15
    0.3. 0.25.
    0.4. 0.36.
    0.5. 0.46.
    0.6. 0.57.
    0.8. 0.78
    0.9. 0.89
    0.95 0.94
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能有两个问题:

     1.噪音

    2.源阻抗。  如果您的源电阻超过1K 欧姆、您将开始从 ADC 采样中获得噪声。