This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65919-Q1:TPS65919启用 LDO1

Guru**** 2559870 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622288/tps65919-q1-tps65919-enable-ldo1

器件型号:TPS65919-Q1

大家好、

我的客户尝试启用 TPS65919 0x3C OTP 版本的 LDO1。

通过将0x05或0x01写入0x150h 寄存 器、LDO 仍然没有输出。 回读时、0x150h 寄存器仍然为0x01、状态位显示它已关闭。

因此无法通过设置 MODE_ACTIVE 启用 LDO1。

是否要采取任何其他步骤来启用 LDO1?

谢谢、

Mike  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    感谢您在 e2e 论坛的 TPS65919上发表您的问题。
    您的主题帖已分配给 TI 内部的专家、专家将尽快回复您的问题并尝试解决您的问题。

    谢谢你。
    Eran。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    另请检查 LDO1_VOLTAGE 寄存器。 如果设置为0、则 LDO1将保持关闭状态、其状态位将报告为0。
    LDO1_CTRL.MODE_ACTIVE 位和 LDO1_VOLTAGE 寄存器都需要在 LDO 打开之前进行设置。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karl、

    我已经将 Vsel 设置为3.3V。

    器件是否可能处于睡眠模式?

    状态位为 OFF、这使我认为内部逻辑使器件关闭。

    是否需要设置任何其他寄存器或引脚?

    谢谢

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    可能处于睡眠模式、但设置 LDO1_CTRL = 0x5后、应在活动和睡眠模式下打开 PMIC。 我知道您尝试设置 LDO1_CTRL=0x05、但它仍然不起作用。 所以、这可能不是问题。

    请仔细检查 LDO1是否具有输入电压。 否则、它将无法打开。
    您还可以检查 LDO_SHORT _STATUS1寄存器。 如果该位读取为0x01 (LDO1为短整型)、则在该寄存器清零之前 LDO1不会开启。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karl、

    感谢您的回复。

    我在开始另一篇文章时、详细介绍了这一案例、也许我们可以在这篇文章下进行讨论。

    Mike