This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM43600:绝对最大 Tj 范围

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: LM43600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656246/lm43600-absolute-maximum-tj-range

器件型号:LM43600

大家好、团队成员。

请告诉我绝对最大额定值 温度范围的值。

我知道建议的工作温度范围是-40至125C。

但绝对最大范围 不会出现在数据表中。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotsugu-San、

    未指定绝对最大工作温度、因为热关断(第6页的表)和绝对最大存储温度(第4页的表)就足够了。

    考虑到热关断和绝对。 最高存储温度(保守地说是150摄氏度)、比建议的最高工作结温高出25度裕度。

    谢谢、
    Tom A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Tom

    我的问题是绝对最大额定温度范围、而不是工作范围。

    它被其他器件所加速。

    例如、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LM43600的绝对最高温度应为150°C。