This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54060:自举电容值

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659708/tps54060-bootstrap-cap-value

器件型号:TPS54060

您好!

数据表建议自举电容器的值为0.1uF。 在我的电流实现中、SW 节点会预偏置、因为我的输出有电池、Vin - Voutis 不是很高(~ 3V)。 在较轻的负载下、我看到一个 n 操作、在该操作中、器件似乎正在切换一段时间、然后在短时间内关断。 这种行为是周期性的。 它可以被减少和。 因此、可通过增加负载电流或增加 Vin - Vout 来消除。

这让我相信这是一个"自举电容器电量不足"问题。 你同意吗?

作为一个实验、我将该值降低到了0.02uF、并注意到了显著的改进。 您是否预见过将其降低到该值会对运营产生任何不利影响?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用较小的引导电容器、我同意充电速度更快。 它的放电速度也更快、当内部开关打开时、引导电压将具有更陡的下降斜率。 只要每个角的应用中的启动电压正常(最小/最大输入电压、最小/最大温度、最小/最大负载)、它就应该正常。

    观察到引导电容器问题时、什么是(Vin-Vout)/Vout? 对于此部件、我通常不建议占空比大于90%。 在较轻的负载下更有可能发生这种情况。