This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:TPS59037的电源正常电流

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS659037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622717/tps659037-power-good-current-of-tps59037

器件型号:TPS659037

你(们)好

  TPS659037的最大电源正常电流是否为2mA?

此致、

横田洋三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生、您好!

    我会将您的查询分配给 TPS659037专家、我们会再给您。

    此致、
    Juha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田山、您好!

    POWERGOOD 引脚上的最大电流为5mA、在"所有电源以外的引脚"下的绝对最大值表中列出。 由于该引脚为开漏引脚、因此当 POWERGOOD 设置为低电平时、电流由上拉电阻器定义。

    对于正常运行、我不建议使用低于1kOhm 的上拉电阻(1.8mA)来提供裕度。

    此致、
    Karl