This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH05000W:数据表中的 PTH05000WH 和 PTH0a5020WH 图片与材料对象不同

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: PTH05020W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622483/pth05000w-photos-of-pth05000wah-and-pth0a5020wah-in-datasheet-are-different-with-material-object

器件型号:PTH05000W
主题中讨论的其他器件:PTH05020W

您好、TI 人

 数据表中的 PTH05000WAH 和 PTH0a5020WH 图片 与 材料对象不同,您是否愿意帮助 提供新的数据表,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       包括 PTH05000和 PTH05020W 在内的电源模块始终经过全面认证和批准、可用于使用 FET 和功率电感器等多源组件以及其他无源组件。 。

    使用认可 的组件时、形状配合或功能没有变化。 使用任一电源组件时、机械和电气特性是相等的。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能不能帮助提供有关 PTH05000WH 和 PTH05020WH 的 PCN、谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    托尼:

    对 电源 PTH 电源模块使用多个经批准和合格的电源时、外形适用性或功能没有变化。

    无需 PCN。

    Tom