This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:可以使用简单的充电器 LED?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, INA208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622265/bq25703a-simple-charger-led-possible

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件:BQ25703INA208

您好!

我们将 BQ25703用于我们的嵌入式系统、希望使用一个简单的 LED 指示充电。  

我看到 IBAT 引脚的电流是8、16倍。 简单的外部比较器是否是实现 LED 的最佳解决方案? 内部独立比较器的电压为1.3V 或2.6V。 因此,这不是使用的选项...  

此致、

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq25703A 具有 DPM 功能:当系统负载+充电器电流很重且达到输入电流或电压限值时、充电器将首先支持系统负载电流、而剩余的电源则支持充电电流。
    如果使用充电电流作为指示器、您可能会在 DPM 操作期间看到错误信息。
    bq25703A 具有 ADC 和充电状态寄存器。 主机控制器可以读取充电电流和 IN-DPM、Vin-DPM 状态以指示充电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我不确定我是否理解 DPM 和错误信息的问题。
    只要电流流入电池、我只想用 LED 发出红灯。 在标准用例中、系统将关闭。 因此主处理器将无法读取任何 ADC 并控制充电 LED。  

    我当前的解决方案是在分流器上添加一个额外的芯片、如 ina208、并让其比较器控制充电 LED。我觉得这是必要的、虽然我已经有一个监控电流和电压的充电器、但这对我来说有点荒谬 电量监测计(包括单独的分流电阻器) 、但其中没有一个能够控制简单的充电 LED。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    充电器可以监控 IBAT 引脚上的充电器电流。 内部比较器的1.2V 或2.4V 基准电压不足以监控小型 IBAT、您可以使用另一个基准电压较低的比较器。
    或者、您只需使用 HIDRV 或 LODRV 信号来表示转换器处于活动状态。