This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:需要设计审查

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659687/bq2970-design-review-needed

器件型号:BQ2970

我们需要审查以下设计、很高兴我们可以通过 EOD 对其进行审查、因为该设计将制造:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shyam

    您的保护器需要防范的最大放电电流是多少? FET 选择是本设计最重要的部分、因为您应该针对过流情况选择具有相应 Rdson 的 FET。 在选择或 FET 时、您是否参考了数据表的第10.2.2节?

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们看的是20mΩ@ VGS = 2.5V 5.6A。 我们有一个电路部分、可能需要3A 电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shyam、
    两个 FET 的总 Rdson 是否为20m Ω? 如果是这样、您的电路可以处理5A 电流以进行过流放电。 假设您的最大电流为3A、我相信您可以

    谢谢
    Onyx