This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256301:UCC25630功能检查

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25600, UCC28056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622207/ucc256301-ucc25630-function-check

器件型号:UCC256301
主题中讨论的其他器件:UCC25600UCC28056

你(们)好

25630似乎具有良好的功能、无需额外增加外部待机功耗?
UCC25630是否优化了突发模式、因此 UCC25630不允许关断 LLC 和 PFC 以满足节能要求、对吧?
2.我是否可以知道适配器/电视监视器通常需要外部反激式来提供待机功耗?
3.比较 UCC25600和 UCC25630 VCC 偏置方法。 我是否知道 UC25600使用外部辅助绕组可能具有相同的性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的郭先生/女士:

    1、借助 UCC25630及其合作伙伴 UCC28056 (即将推出的 PFC 控制器)、它们无需关闭即可满足极低的待机功耗要求。

    2、当 PFC+LLC 关断时、您仍需要为某些待机电路供电、例如远程控制(红外)接收 器、这是由反激式转换器完成的。

    3、UCC25600没有内部高电压启动电路、  必须使用外部偏置。

    此致、

    Bosheng

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我对 TI 28056和25630有疑问。

    1.是否可以知道具有25630启动序列的28056? 首先是 TI 的 LLC、而不是由 RVCC 为28056提供 VCC。
    2.我是否可以知道在输入90VAC 时25630可以启动高压? 以及如何确保 LLC 输出稳定而不是为28056提供 RVCC?
    传统 PFC 与 LLC。 通常、PFC 已经为380VDC - 420VDC 大电压、而 LCC 开始工作。 避免电容区、宽输入电压会导致 LLC 不稳定。

    3..我是否知道25630可以设置最小开关频率以避免控制模式进入电容区域?
    比较我们的竞争对手 L6599和 HR1001。
    A. L6599 f (min)设置。
    b. HR1001B f (min)可以设置并具有 I 极性保护。
    c. 256301具有 I 极性保护、但没有 f (min)设置、为什么?

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的郭先生/女士:

    1、启动顺序为:当插入 AC 时、UCC25630内部 JFET 导通并开始为 VCC 电容器充电。 一旦 VCC 引脚电压超过其阈值、UCC25630内部 LDO 打开并在 RVCC 上生成12V 电压、这将打开 UCC28056和 PFC。 当 PFC 输出电压达到特定电平时、LLC 打开。 当 LLC 运行时、LLC 变压器偏置绕组将为 UCC28056和 UCC25630提供偏置电流
    2、是的、UCC25630可以在90VAC 时启动、然后启动 PFC、最后启动 LLC。
    3、UCC25630的最小开关频率为35KHz。 UCC25630具有容性区域规避方案以防止 ZCS、有关更多详细信息、请参阅数据表中的第7.3.14.1节。 无需为此设置 f (min)。

    此致、
    Bosheng