This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:I2C ADC 寄存器表示

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622671/bq25703a-i2c-adc-register-representation

器件型号:BQ25703A

大家好、我想从充电器读取 ADC 寄存器。

但是、例如、电池充电电流是一个7位数字输出。

如何将这些位表示为十进制数。 测量的分辨率是多少?

我希望充电器为我提供1.23A 的电流

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表提供 了7位数字 分辨率。 如果给出十进制数、您必须花费多少寄存器位? 这会增加成本。 此外、当主机控制器读取数字时、十进制数没有任何好处。