This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 10节锂离子电池组的哪个部件(自行车)

Guru**** 2588855 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622926/which-part-for-10cell-lithium-ion-accu-pack-bike

主题中讨论的其他器件:BQ34Z100-G1

尊敬的各位:

我在这里不´m,所以很抱歉,我提出了“老”和“无聊”的问题。 请原谅我...

我们必须在现有系统中添加一个充电监控器、该系统使用简单的非智能 CC/CV 系统为10节锂离子电池充电。 不能控制 accu 的任何参数。 请求添加一个简单的 LED、以显示当前充电状态:缺陷、正在充电、已满。
´s 不需要缩减多节电池组的确切值。 遗憾的是、有时可能会接触到单节电池、因此只能监控电源充电线路。

那么、TI 是否提供了 BQ 器件、它为我们开发此类解决方案提供了良好的基础?

欢迎您提供任何提示和意见。

非常感谢、

Karsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq34z100-G1可能是此应用的最佳选择。