This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075T:能够以与 bq2407x (非 T)相同的精度支持更低的充电电流?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075, BQ24075T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658352/bq24075t-capable-of-supporting-lower-charge-currents-with-same-accuracy-as-bq2407x-non-t

器件型号:BQ24075T
主题中讨论的其他器件:BQ24075

您好!

我有一个应用、可能需要使用 bq24075T 以190mA 的电流为电池充电。 我注意到、bq24075T 数据表具有300mA 的额定最小值(R_ISET = 3k Ω)、而 bq24075的额定电流低至100mA (R_ISET = 8.9k Ω)。

您能否验证 bq24075T 的精度仅适用于 R_ISET >=3千欧姆、或者 bq24075T 是否支持与 bq24075相同的快速充电范围和精度?

这两个器件看起来非常相似、因此我想知道 bq2407xT 数据表是否从未更新过、因为2014年修订版中推出了新的较低范围。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jonathan
    数据表已更改最小快速充电电流范围、电阻器设置和应用部分。 这表明这不是监督。
    我怀疑这是由端接电流精度驱动的、这正是驱动要求的原因。 对于 USB100模式(100mA)、此值为3.3%;对于其他条件、此值为10%。

    此应用是否使用 USB100模式?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    当充电电流设置为192mA (R_ISET = 4.64kohm)时、该器件将配置为在 USB500模式下启动。 因此、它将处于10%的端接精度区域、这对该应用很好。 但是、由于 bq24075T 的"建议运行条件"中的最大 R_ISET 为3kohm、因此 I_Term 精度规格似乎不会涵盖4.64kohm。

    我还注意到、稍后在 bq24075数据表中、它建议最大 R_ISET 为5.9kohm、而不是8.9kohm。 即使这一最大值对于我们使用 bq24075T 是可以的、但我觉得奇怪的是、这两个器件在这里具有不同的规格、否则它们看起来非常相似。

    bq24075:

    bq24075T:

    感谢您的帮助、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我会就此向您发送电子邮件。