This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:单站点/站测试仪软件

Guru**** 2556150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, BQMTESTER, BQPRODUCTION

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622638/bq40z60-single-site-station-tester-software

器件型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件: BQMTESTERBQPRODUCTION

单站软件是否与 BQ40Z60不兼容? 如果没有、是否有任何计划使其兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是指 bqMtester 计划吗? 它与 bq40z60不兼容。 该器件使用 bqMtester 或高级 bqMtester 硬件以及 bqProduction 程序来提供生产级编程解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我指的是 bqTester.exe 或 MultiStationTester.exe -两者都需要配置、而目标器件的下拉菜单中似乎没有 BQ40Z60

    一般而言、我发现生产软件的文档很难浏览、是否有任何其他材料(如培训材料、pts)可以指向? 好极了。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在我找到了生产软件、我在一段时间之前就已经安装了这个软件、并且在下载 BQ 测试仪后、我认为接口刚刚发生了变化。

    如果有人有任何详细的培训材料、我仍然很乐意查看
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不会更新 bqTester.exe 或 MultiStationTester.exe 程序以支持 bq40z60。 下面是 BMS 深度研究中提供的演示、它可能有助于 bqProduction。

    e2e.ti.com/.../1373.Taking-your-fuel-gauge-from-design-to-production.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢! HPA169 RevB 硬件是否与 BQ40Z60兼容?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq40z60与 HPA169搭配使用。 它不支持充电器、因此您将 bqMtester 上的 PACK+连接到 bq40z60EVM 上的 VSYS 点或模块上的等效点。