This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5088:引脚 CS 和 CSG 之间电流感应电阻器 Rs 的最小值

Guru**** 2410850 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659531/lm5088-minimum-value-of-current-sense-resistors-rs-between-pins-cs-and-csg

器件型号:LM5088

你好!

我在应用中使用 LM5088-2控制器、在正常工作时将标称48V 转换为12V、3A 或更低。 在之前的设计中、我在 CS 和 CSG 引脚之间的电流感应电阻 Rs 使用20mR、转换器按预期工作。

在后面的设计中、我将 Rs 值更改为零欧姆(0r)、一些原型似乎从一开始就不起作用(10个中的3个没有开始)、并且控制器在某些电路板上经过一段时间后出现故障。

我认为原因可能是我对 Rs 使用0r 而不是小值? 根据数据表、斜坡信号取决于 Rs 值、因此控制器可能会卡滞或振荡至小值? 我没有找到有关 LM5088上 CS 和 CSG 引脚之间所需最小电压的任何信息、但我在数据表中看到它连接到运算放大器、因此我认为它必须是正确运行的最小值?

我可以使用的 Rs 最小值是多少? (在 webench 设计器中、我可以选择的最大电流为10A)。 基本连接如下所示、两种情况之间的差异仅是我将 Rs 从20mR (工作正常)更改为0r (大部分工作正常、但一段时间后失败)。

有关 Rs 最小值的任何信息、以及某些单元在一段时间后不工作或停止工作的原因是 Rs 使用0r 的结果。

此致

Joakim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jokeosth、

    正确、需要一个值来生成一个提供给 PWM 比较器的可接受斜坡。 如果没有它、您将会看到不稳定的情况。 我的最小值将取决于布局、我认为10A 高于您可以运行该器件的最大值、我们按照数据表中所示设置 Rsense;结果将是我将用于该器件的最小值? 我怀疑该值将达到20mR 的 WB 结果。

    希望这对您有所帮助?


    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    感谢你的帮助。 当我使用 WB 时、对于10A、我得到6mR。 但是、您的答案部分解决了我的问题。 我真的需要知道最小值是多少? 比较 CS 和 CSG 的内部 OP 必须具有一些限制。 但我在数据表中找不到它。 您能找到有关这些限制的更多信息吗?
    (通过原理图中 EN 引脚连接到 R1122的方式、但在图中消失了。 因此、这不是某些原型未启动的问题。)

    有关其他信息、我可以说、在正常运行时、负载电流将约为2至3A。 但是、如果其他电路中存在过载、我希望其他电路过流限制在 LM5088之前启动。 因此、对于 LM5088、我需要大约15A 的较大最大电流。 因此、我对 LM5088控制器可以安全使用的最小 Rs 感兴趣。

    此致
    Joakim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还有一个需要解决的问题、因为您在电流感测上的电压将非常小、您需要一定量的电压来保持稳定性。 另一个问题是、如果您使 Rsense 接近0r、则实际上会使用固定斜坡对环路进行编程、该斜坡用于斜率补偿。 这种固定方式会将环路转换为双极系统(电压模式)、并使环路不稳定。 如前所述、您将需要在此处再次调整一些电流感应信号的斜率补偿、以将环路保持为电流模式控制、您可以尝试将 Rsense 设置为大于10A 的值、 但是、当选择非常低的 Rsense 时、您将开始得到欠阻尼环路响应和要处理的稳定性问题、这是假设您的布局足够好、不会损坏电流感应输入上的极小信号、这是我最初关注的问题。

    希望这对您有所帮助?

    David。