This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62172:只施加输出电压

Guru**** 2588855 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622812/tps62172-output-only-voltage-applied

器件型号:TPS62172

您好!

我正考虑使用 TPS 62172和 TPS 62173。
我正在考虑以下情况。
这种情况下、即使输入电压为0V、也会向输出端施加电压
PGND = AGND = FB = VIN = EN = 0V
PG =开路
SW = VOS = 5V 和3.3V

是否可以执行上述操作?
我认为、当电流流经 TOPFET 的寄生二极管时、器件可能会产生热量。
此外、由于 VOS 是输入引脚、我认为可能会发生闩锁、对吗?

此致、