This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B4254-Q1:输出电池短路保护

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B4254-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658107/tps7b4254-q1-out-short-to-battery-protection

器件型号:TPS7B4254-Q1

您好!

数据表显示、当 TPS7B4254-Q1由外部电源供电时、建议在输入侧(IN)使用一个外部二极管来防止电池短路情况、如图23所示。 是为了保护 TPS7B4254-Q1本身吗? 还是保护外部电源? 在我的系统中、TPS7B4254-Q1输入电压的预算很紧张、也许我需要移除二极管来消除二极管引起的压降。 如果 TPS7B4254-Q1初级侧的外部电源在电池短路情况下能够承受高于其典型电源的电压、我怀疑可以从系统中移除二极管。 想法是否正确?

此致、
横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生、您好!

    LDO 输入端增加的外部二极管主要用于保护 LDO 输入端的电路。 图23列出了在没有二极管的情况下可短接至14V 的7V 直流/直流电源。 如果您的电源级自身具有电池短路保护、您可能能够消除二极管。

    此致、
    Jason Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason San、

    感谢您的反馈。 但请允许我继续讨论。 如果初级稳压器足够强、可以将 TPS7B4254-Q1的输入电压下拉至其输出电平、我想从数据表中可以看出、在 TPS7B4254-Q1的内部背靠背 PMOS 开关关闭之前、这种情况将保持在接近1ms 的时间内。 以数据表的图23为例、TPS7B4254-Q1的输入和输出之间将施加大约-7V (= 7V - 14V)的电压1ms。 问题是、TPS7B4254-Q1在这1ms 的时间内是否会损坏?

    此致、
    横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生、您好!

    该器件已经过验证和测试、可保护自身免受输出与电池短路的影响。 只要电压不超过输出引脚上的绝对最大额定值45V、该器件就可以正常工作。

    此致、
    Jason Song