This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5041:具有1个输入半桥栅极驱动器

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5102, LM5041, LM5105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622827/lm5041-with-1-input-half-bridge-gate-driver

器件型号:LM5041
主题中讨论的其他器件:LM5102LM5105

大家好、

典型应用显示 了用于栅极驱动器的 LM5102 (2输入半桥栅极驱动器)。



我相信 LM5105 (1个输入半桥栅极驱动  器)也可与 LM5041配合使用、在这种情况下、LM5041的 LD 输出应保持开路。
我的理解是否正确?

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaita-San、

    是的、您可以使用 HD 输出作为 LM5105的输入并使 LD 引脚保持开路、或者我建议将1k 的小负载接地、以便为内部驱动器提供一些负载并降低开关边沿的速度。

    客户为什么不想使用 LM5102?

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter-San、

    非常感谢您的支持。
    我明白了。

    >客户为什么不想使用 LM5102
    根据网络价格、LM5105略低于 LM5102、因此我想决定建议使用哪种器件。

    此致、
    雅丽塔