This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS737:负载调节性能

Guru**** 2510115 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS737

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658322/tps737-load-regulation-performance

器件型号:TPS737

我将 TPS73701 (可调输出、设置为3.3V)应用于我的应用。

当我检查它的负载调节时、结果显示当我应用0.0005%/mA 标准时边际故障。

如果测试条件和结果是否有效、您能否查看测试条件和结果?

测试设置。

应用实际用例而不是电动负载。  

条件:90mA <IOUT<783mA

标准:0.005%/mA 用于判断通过/失败

计算:参考 Iout=90mA,Vout@90mA  

结果

输出电流(mA) ΔIOUT μ A 输出电压 ΔVout μ A ΔVout (ΔIOUT)%
90 0 3.29. 0 0
230 140 3.288 0.002 0.0004.
270 180 3.284. 0.006. 0.0010.
318 228 3.286. 0.004. 0.0005
374. 284. 3.286. 0.004. 0.0004.
413 323. 3.284. 0.006. 0.0006
430 340 3.284. 0.006. 0.0005
464.64 374. 3.284. 0.006. 0.0005
604. 514. 3.282. 0.008. 0.0005
633 543. 3.277 0.013. 0.0007
672. 582 3.276. 0.014. 0.0007
717) 627) 3.28. 0.01. 0.0005
755 665 3.279. 0.011. 0.0005
783) 69 3.278. 0.012. 0.0005
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Junghwa、您好!

    测量输出电压时、是否使用4线感应(遥感)进行测量? 您还会提供 Vin 编号吗?


    此致、
    Jason Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、
    是的。 我使用了4条线路、包括 SENSE+/-。
    输入电压设置为3.2V (输出电压设置为3.3V)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    校正。

    VIN 设置为4.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Junghwa、您好!

    负载调节的" 0.005%/mA"值只是一个典型值。 如果您计划设置通过/失败测试、请使用具有最小值和最大值的数据表规格。

    此致、
    Jason Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    是的。 这就是我发布问题的原因

    根据 TPS737规范、显示了分色

    我找不到任何负载调节的最小最大值。您能否提供下面的图1所示的负载调节数据?

    它显示了每100mA 输出电流以 Iout=10mA 为基准测量负载调节。


    此致、

    Junghwa

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junghwa、您好!

    我看不到您附加的图片。 如果添加照片时遇到问题、请尝试附加 PDF。

    要回答您的问题、如果您计划设置测试来验证负载上的绝对精度、请考虑使用精度规格、请注意、精度单位应为%。

    此致、  
    Jason Song