This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65286:TPS65286 -想要减少 SS 时间

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65286

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622840/tps65286-tps65286---want-to-reduce-the-ss-time

器件型号:TPS65286

大家好、

 我的客户希望在其 TPS65286项目中将其 SS 时间减少到0.7ms、但他无法将时间限制在1ms 以内。 我知道 TPS65286具有1ms 的内部软启动时间。 但可以减少它吗? 感谢你的帮助。

此致、

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、

    对于 TPS65286、将 TSS 减少到1ms 以下是不可能的。

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary、

    您是否曾尝试使用过大约6nf 的较小 SS 电容器? 客户为什么希望软启动时间短于默认值?

    最棒的
    Anthony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gary、

    TPS65286可跟踪施加在 SS 引脚上的电压、减少 SS 时间的一种方法是在芯片被启用后在 SS 引脚上施加一个快速斜升电压、压摆率= 0.6V/0.7ms。

    B R
    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该器件具有内部1ms 设置、因此该1ms 是最小 TSS 的限制。
    如果通过外部 CSS 设置 TSS 小于1ms、器件将更改为内部1ms 控制。