This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:开关频率/FCC 认证

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622879/bq51050b-switching-frequency-fcc-certification

器件型号:BQ51050B

大家好、

我目前正在使用 BQ51050B 作为无线充电器的器件。 我知道该器件符合 Qi 充电器标准、使用介于110kHz 和205kHz 之间的开关频率。

为了符合美国 FCC 规定、无线充电器 器件不能发射90kHz 至100kHz 之间的频率。

在 美国、此器件是否可用于无线充电而不违反这些规定? 还是开关频率完全由充电器决定?

提前感谢您的任何帮助。

此致、

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Andrew
    频率由发送器而非接收器决定。 在 WPC 标准中、一些发送器是固定频率拓扑。 大多数 TI 发送器设计使用 A11类型、该类型的工作频率范围为110kHz 至205kHz。
    但接收器必须运行的设计将全部经过 WPC 认证、而 bq51050B 将会运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    感谢您的回答。 我怀疑有这种情况、但想确定。

    谢谢、
    Andrew