This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3421:原理图审阅

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659525/lm3421-schematic-review

器件型号:LM3421

大家好、

请帮您查看我的原理图。

任何建议都是有益的。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    如果没有工作规格(输入电压、LED 电池组电压和电流)、很难确定所有这些参数、但我到目前为止有以下评论:

    1.我不确定 D801是否有必要、除非这是我不知道的原因。 与任何升压转换器中一样、D802和 L801已提供从 Vin 到 Vout 的路径。

    2.假设在使用 FET 的情况下 LED 电流不是很低、L 是3A 电感器(如果不知道规格、我不确定该额定值是否足够)。 在任何一种情况下、除非比我预期的低得多、否则 R808和 R809的尺寸如果我正确读取、看起来都很小。 它们看起来是具有极低功耗的0603尺寸电阻器。 这两个电阻器可能需要消耗大量功率。

    输入和输出电容值极小。 它们都应该至少处于1到10的 UF 范围内、并且可能更多地取决于运行规格。

    4、R828的阻抗为10欧姆、C801的阻抗为0.1uF。

    我可以告诉大家、其余的看起来还可以。 只需遵循数据表公式、确保您的电感器饱和电流额定值足以满足您的应用需求。

    此致、

    克林特