This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无闪烁 LED 驱动器

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622801/flicker-free-led-driver

主题中讨论的其他器件:TPS61165

我正在寻找用于背光的无闪烁 LED 驱动器。

我们 的客户重视减少闪烁。

请告诉我  用于减少闪烁的最佳 LED 驱动器。

    VIN=5V

    Vout=大约30V

 1系列 7~8灯

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takahiro、
    如果您正在寻找背光驱动器、我想了解有关您的要求的更多信息、并推广最合适的驱动器。 您的 LED 电流是多少? 您是否需要调光? 您需要哪种调光类型? 该 LED 驱动器将使用什么终端设备?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Caryss-San


    感谢您发送邮件。

    Iout=50~100mA
    我们需要调光。
    客户现在使用的是 PWM 调光、但他们在使用 PWM 调光时对闪烁感到焦虑。
    如果闪烁减弱、它们就不关心调光方法。
    例如、PWM 和模拟等。
    应用是冰箱。

    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takahiro、
    您可以从输入中查看 TPS61165。 它易于使用并支持 PWM 调光、可将定位点调光至1%。 您可以在更高的 PWM 频率中使用、例如20Khz、这会减小组件尺寸并有利于纹波电压。 使用10uH 电感器、以实现更小的纹波和更高的效率。