This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3509:LM3509灌电流 MAIN 和 SUB/FB 的并联连接

Guru**** 2560080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659698/lm3509-lm3509-parallel-connection-of-current-sinks-main-and-sub-fb

器件型号:LM3509

您好!
我正在设计一个使用 LM3509的设计。 我们正在集成的 LCD 具有四个阳极连接和一个阴极连接。 为了实现更高的电流能力、MAIN 和 SUB/FB 引脚是否都可以连接到单个阴极引脚? 我看到这可能还需要将器件设置为"同步"模式、但它是否可以在其他情况下工作?

如果有任何问题、请告诉我。

谢谢!

Jeremy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、并联电流阱是此类 LED 驱动器的标准应用。 Unison 模式可提供稍好的灌电流匹配、但该配置也可在独立控制模式下工作。

    谢谢
    特拉维斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你特拉维斯。 感谢您的及时回复!