This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562200:高输出电压纹波

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622783/tps562200-high-output-voltage-ripple

器件型号:TPS562200

对于5V 输出、我们选择 IC TPS562200。 我使用 webench 生成参考设计和数据表中的布局指南来设计电路板。 当我开始测试模块时、问题开始。 我的 PCB 仅有5伏模块、但我们看到输出端存在大量电压纹波。 我们尝试在输出端使用更大的电容器、但仍然有问题。 如果有人能帮我、那将会很好。 附加到此帖子中、您可以找到纹波的 PCB 布局、原理图和示波器图像。 如果需要、我可以提供更多信息。  

Inline image 3

Inline image 5

Inline image 2

Inline image 1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看不到图像,您是否想再次上传?  

    对于输出纹波,请使用最小的回路探头进行测试,如果您在轻负载下工作,纹波将超过20mV,数据表图27中的详细信息。