This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650EVM-639:帮助了解 VSYS 的使用

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650EVM-639

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657185/bq24650evm-639-help-in-understanding-use-of-vsys

器件型号:BQ24650EVM-639

你好!

我一直在 使用 BQ24650EVM-639、并成功地使用几节太阳能电池为电池充电。 我甚至完成了用户指南中建议的测试、一切都按预期工作。 我唯一的疑问是关于 VSYS、我不明白它的用途是什么。 我想理解、因为在我正在工作的项目中、我需要为电池充电、同时为电路的另一部分提供12V 电压、我不确定 VSYS 是否可以作为我的解决方案。 如果不是、我仍然认为了解 VSYS 的用途非常重要。 提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VSYS 可以连接到系统负载。 适配器电源直接传递到 VSYS 节点。 如果您需要12V 稳压输出、根据您的输入电压和电流范围、您需要添加 LDO/降压/升压稳压器。