This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5955:TLC5955所需的最低 GSLCK 是多少?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5955

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659485/tlc5955-what-s-the-minimum-gslck-for-tlc5955-that-s-required

器件型号:TLC5955

大家好、

我的客户希望使用 TLC5955进行面板局部调光。

他们希望使用 MCU 输出 PWM 作为参考 GSCLK、它是否正常、或者是否需要外部晶振?

对于 MCU、最大 PWM 频率可能仅为20M。 TLC5955需要的最小 GSLCK 是什么? 我在规格中只能看到一个33MHz 最大值。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rocson、

    GSCLK 有最大限制、但没有最小限制。

    20m 也可以、但 GSCLK 会影响刷新率。

    如果您有更多信息和问题、可以向我发送电子邮件:kenneth-du@ti.com。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth