This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409HV:关于开关频率和其他 LM3409HV

Guru**** 2581425 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409HV, LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622579/lm3409hv-about-the-switching-frequency-and-other-of-lm3409hv

器件型号:LM3409HV
主题中讨论的其他器件: LM3409

大家好、 有一些有关 LM3409HV 的问题需要帮助。

1、引脚 EN 的 PWM 信号的频率范围是多少?

2. PWM 调光频率是否会影响开关频率的范围?

当 Vin=70V 且 Vout 约为56V 时、为了不超过绝对最大功率、MOSFET 的输出开关频率范围是多少?

当 Vin=70V 时、Vo 的可能范围是多少? (从输入到输出的最大和最小压降)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhun、

    要回答您的问题:

    1和2)频率没有真正的限制。 这取决于您的应用的要求。 如数据表图所示、EN 调光仅受电流上升时间(v=LDI/dt)的限制。 因此、无论频率如何、它都能工作、但线性度将受到频率的影响。 频率越低、线性度越高。 在这一点上、PWM 频率与开关频率之间的关系越低、线性度也越好。

    3) 3)开关频率将受到 VCC 电流的限制。 VCC 将需要提供 I = FSW*Qg、这是开关频率乘以总栅极电荷。 在这种高电压下、您需要考虑特定于您的应用的交流损耗。

    4) 4) LM3409能够实现100%占空比、因此取决于 FET 的 RDS (on)。 但实际上、如果输入电压和输出电压之间的电压至少为4V 至6V 或更高、那么您将获得最佳性能。

    此致、

    克林特