This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:从 BQ24630转换到 BQ24610 -不工作

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24630, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653997/bq24610-converting-from-bq24630-to-bq24610---not-working

器件型号:BQ24610
主题中讨论的其他器件:BQ24630

在一个工作设计中、我们将从 LiFePO4电池组更改为锂离子电池组、并被告知将 BQ24630换用 为 BQ24610。  我还更改了 VFB R 比、将充电电压设置为16.4V (输入电压为18V)。  我知道我将推动1.5V - 2V 的余量。  我认为这些是唯一需要的变化、因为唯一变化的公式是 VFB 电压(和电池组电压)。  请确认。  但结果使我失望-而不是 VFB 上的~2.1V 使用909K/133K 分压器、我有6.5V 电压(标称为15V 的电池组)。  为了确保这一点、我 更换了两个电阻器和 BQ24610、但结果相同。  我在电路板上看不到焊桥或其他问题。  我很难相信这个问题是我在空间上的滑板造成的。

因此、我将 R 分压器降至110k/16.2K、以查看是否存在泄漏问题、现在 VFB 确实能够正确跟踪电池组电压!  芯片表示它现在正在充电(通过充电 LED)、但电池组电压不会增加、18V 电源没有电流消耗、因此不会充电。  充电电流设置为1.5A。  

如果我拔下电池组、会发生许多奇怪的事情。  ACDrv 信号上有一个波形、因此系统会因瞬态功率损耗而不断复位。  BatDrv 上还有一个波形。  有什么意见或建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅数据表。 bq24610软件频率为600kHz、bq24630软件频率为300kHz。 因此、应更改电感器值。 请参阅第30页的电感器选择部分。 此外、在两个器件的 TS 部分、还应更改电阻分压器值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jing。  我将更新电感器值。   

    我不会期望错误的电感器值会影响 VFB 电流。  有什么想法吗?  除了增加电池消耗之外、R 分压器值是否存在任何问题?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电感器不应影响 VFB 电流、但会影响转换器运行。