This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM25117-Q1:LM25117-Q1无源组件

Guru**** 2603475 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25117-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622268/webench-tools-lm25117-q1-lm25117-q1-passive-components

器件型号:LM25117-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、  

我正在使用 LM25117-Q1、在我的应用中、我对此有一个关于 WEBENCH 设计的问题。  

输入 Vout 和 Iout 的值后、在启动 webench 之前、我的设计中需要这些值。 启动 WEBENCH 后、我会看到一个包含所有组件值的原理图视图。 无论系统中使用的其他组件如何、都要保持相同。  

物料清单显示具有不同值和价格的所有组件。 我希望订购 LM25117-Q1、因此我需要知道是否可以继续使用所有其他无源器件、并按照原理图中的顺序进行订购、因为我有时间限制、这些器件将需要一段时间才能到达  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我相信您可以在 webench 上遵循组件值。 对于电感器和电容器、请确保您订购具有相同饱和电流的器件和具有相同额定电压的电容器。

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    因此、改变输入电压和改变电流将与任何无源器件值的改变无关。 我输入了设计参数 Iout - 6A 和 Vin - 12V 至40V .... 我下载了物料清单和 pdf,我得到了您的 电容器点与额定电压相似,但与什么类似? 我的意思是订购 TI 在设计中使用的相同公司产品是否会对您有所帮助?  

    另一个问题是,我是否可以使用 LM25117-Q1构建电路,并在单个 webench 设计中使用 webench (例如其它 SMPS IC 及其无源电路)构建其他组件。