This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2675:LM2675聚合物输出电容器

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2675

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659678/lm2675-lm2675-polymer-output-capacitor

器件型号:LM2675

您好!

我有一个使用 LM2675设置为输出3.3V 的应用。  根据设计要求、开关电感器设置为47uH。  数据表建议使用钽电容器或电解电容器。  使用聚合物电容器类型是否存在任何问题、或者数据表是否有理由指定其他类型?

此外、数据表还显示了68uF 至150uF 之间的建议电容值、具体取决于使用的是钽电容还是电解电容(数据表表中的部分内容如下)。  您能不能对聚合物类型应使用什么电容提出任何建议?

谢谢、

Kevin VA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin、

    是的、这完全没问题。 我们建议为电路的某些部分使用特定类型的电容器、因为它们具有电路该部分所需的规格(低 ESR、高 ESR、高能量密度、低 ESL...)。 但是、只要您满足数据表中提到的规格、任何电容都是可以的。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    68uF 至150uF 的电容也适合您的聚合物电容器。