This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:BQ34Z100-G1

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622618/bq34z100-g1-bq34z100-g1

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

尊敬的 所有人:

   我使用 bq34z100-G1来检测电池容量,  使用 NTC 热敏电阻 进行温度测量 ,并 在    我更改 环境 温度时通过 BQstudio 读取数据   

可能延迟10秒的数据、 我 认为 对 我来说时间太长了、 您能否确认导致结果的原因?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在正常模式下、温度应每1秒测量一次、在睡眠模式下、温度应每20秒更新一次。 您可以尝试将 bqStudio 设置设置为以2000ms 的速率读取参数、以了解这是否有用。 使用内部温度传感器时、您是否看到相同的延迟?