This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:不带 MOSFET 的电量监测计

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24171, BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622548/bq40z50-r1-fuel-gauge-without-mosfet

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件:BQ24171

你(们)好

我正在设计一个包含3节锂聚合物电池的系统。 我将 BQ24171用作电池充电器和系统电源路径。 我的问题是电池充电器控制充电/放电电流和电压、我可以在 BQ40Z50-R1侧提交 MOSFET 吗?

我只对 BQ40Z50-R1的电池电量监测计和电池平衡功能感兴趣。 如果我移除控制 FET、BQ40Z50-R1是否会正确测量 SoC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq40z50-R1无需 FET 控制即可提供电量监测和电池平衡功能。 您需要禁用 CFETF 和 DFETF 保护功能、以防止发生这些故障。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="TEC]bq40z50-R1可 在不进行 FET 控制的情况下提供电量监测和电池平衡。 您需要禁用 CFETF 和 DFETF 保护功能、以防止发生这些故障。

    [/报价]

    感谢您的回复、我是否需要将 CFETF 和 DFETF 设置为0一次、还是需要在每次上电复位时设置?

    此外、在该架构中、移除 FET 是否会导致电池损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您只需将 CFETF 和 DFETF 位一次设置为0。 这种架构将防止监测计保护电池免受电流、温度和电压故障情况的影响、因此如果其他电路未实施保护、这些故障可能会导致电池损坏。