This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCD3138:UCD3138 GUI 将读取寄存器的值导出到图表中

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654407/webench-tools-ucd3138-ucd3138-gui-export-the-value-of-the-read-register-into-a-chart

器件型号:UCD3138

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我们是否可以使用 GUI 将读取寄存器的值导出到图表中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请您详细解释一下您想要做什么?   

    谢谢、

    Amiel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    例如:我想在一段时间内看到"iv.adc_ray[0]的值,我们能在 Excel 或图形中看到该值吗?
    就像 Fusion Design Online 中的 Vout 一样,我们可以看到 Vout 图吗?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    内存调试器不支持此功能。 您可能需要考虑 Fusion API、在该 API 中、您可以通过 API 访问寄存器、然后将结果写入您可以在 Excel 中查看的文件。

    Amiel